Parámetros del cuadro de diálogo Definición del dispositivo
El cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el número de catálogo y el tipo de dispositivo. |
Dirección Ethernet | Especifica la configuración IP del dispositivo. Entre las opciones posibles se incluyen:
|
Serie | Especifica la serie del dispositivo. |
Revisión | Especifica la revisión principal y la revisión menor del dispositivo. Este valor solo muestra las revisiones principales aplicables a la serie seleccionada. Este campo no está disponible cuando se encuentra en línea, a menos que el dispositivo admita la realización de cambios de revisión principal en línea. El rango válido de la revisión menor es de 001 a 255. Este campo está habilitado mientras está fuera de línea y mientras se encuentra en los modos Programa, Programa remoto y Ejecución remota. Aparece atenuado cuando se encuentra en el modo Ejecución o cuando la codificación electrónica se establece en Deshabilitar codificación. |
Codificación electrónica | Especifica la codificación electrónica que se utiliza para el dispositivo seleccionado. Los valores válidos son Módulo compatible (predeterminado), Exactamente igual o Deshabilitar codificación .La Codificación electrónica está habilitada mientras está fuera de línea y mientras se encuentra en los modos Programa, Programa remoto y Ejecución remota. Aparece atenuado en el modo Ejecución. |
Conexión | Especifica la comunicación para conectar con el dispositivo. Los valores válidos incluyen: Datos y Data-GuardLink en función de la serie seleccionada.
|
Aceptar | Durante la modificación de la codificación electrónica y la revisión menor, seleccione Aceptar para actualizar y guardar los cambios, y volver a la vista Información general .Al modificar la serie, la revisión principal, la revisión menor y las propiedades específicas del dispositivo, al seleccionar Aceptar se muestra el cuadro de diálogo Confirmación de cambio de definición del dispositivo antes de actualizar los datos en el perfil. |
Cancelar | Haga clic en este botón para volver a la vista Información general sin modificar ningún valor. |
Ayuda | Haga clic en este botón para mostrar la ayuda de este cuadro de diálogo. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión