Cuadro de diálogo Definición del dispositivo - Configurar relé

Use este cuadro de diálogo para configurar hasta seis relés en seis ranuras. La selección de las ranuras debe ser secuencial y puede configurar cualquier relé en cualquier ranura. La ranura 0 estará siempre reservada para el adaptador de comunicación 440 Ethernet/IP. Por ejemplo, 440R-ENETR aparecerá de forma predeterminada en la ranura 0.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal