Parámetros del cuadro de diálogo Definición del dispositivo - Configurar relé

El cuadro de diálogo
Definición del dispositivo - Configurar relé
incluye estos parámetros.
Parámetros
Parámetro
Descripción
Ranura
Utilice este menú para configurar el número de ranura de cada relé. El rango válido es 1-6.
 
 
 
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal