Cuadro de diálogo Definición del dispositivo - Nuevo relé
Se pueden añadir hasta seis relés (ranuras 1-6). No se admiten ranuras vacías entre relés. Se pueden agregar relés o dispositivos de seguridad en el relé o GuardLink mediante el menú contextual (clic derecho) del árbol de relés. El nuevo relé o dispositivo se agregará con un número mínimo disponible de ranura o nodo.
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión