Parámetros del cuadro de diálogo Definición del dispositivo - Nuevo relé
El cuadro de diálogo
Definición del dispositivo - Nuevo relé
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Lista de relés | Seleccione el modelo de relé de seguridad Guardmaster (GSR) supervisado por el dispositivo de interfaz de comunicación. |
Ranura | Asigne un número de ranura al GSR. Las ranuras se numeran de izquierda a derecha, donde la ranura 1 debe corresponder al relé inmediatamente a la derecha del dispositivo de interfaz de comunicación. Las selecciones generarán la etiqueta definida por el dispositivo apropiada para que coincida con el GSR supervisado por el dispositivo auxiliar de comunicación GSR EtherNet/IP. |
Descargo de responsabilidad
Este contenido se ha traducido mediante tecnología de inteligencia artificial (IA) y no ha sido revisado o editado por ningún humano. Los contenidos pueden contener errores o inexactitudes y se facilitan «tal cual», sin garantías de ningún tipo.
Rockwell Automation no se hace responsable de los problemas que surjan o estén relacionados con el uso de la traducción.
Entregue su opinión