Comandos del Organizador de proyectos

Utilice el
Organizador de proyectos
para abrir y editar otras opciones de configuración de dispositivos. Los controladores
Micro800
y las unidades están disponibles en el
Organizador de proyectos
.

Comandos disponibles para controladores Micro800

Comandos disponibles al hacer clic con el botón secundario en el controlador Micro800 en el Organizador de proyectos
Haga clic con el botón secundario y seleccione
Para
Compilar
Conectar
Desconectar
Descargar
Cargar
Limpiar
Error
Abra
<controller-name>:Fallo
para ver y borrar los fallos del controlador.
Diagnosticar
Seguridad
Cambiar controlador
Importar > Variables globales
Importar > Tipos de datos
Exportar > Variables globales
Exportar > Tipos de datos
Eliminar
Eliminar el controlador
Micro800
del
Organizador de proyectos
. También puede usar la tecla
Supr
.
Protección de datos
Abra Protección de datos para agregar o eliminar variables de una lista de las variables protegidas.
Copia de seguridad y restauración del módulo de memoria
Abra
Copia de seguridad y restauración del módulo de memoria
para configurar los ajustes correspondientes e iniciar el proceso de copia de seguridad o restauración.

Comandos disponibles para dispositivos de Clase 1, módulos enchufables y módulos de expansión

Comandos disponibles al hacer clic con el botón secundario en un dispositivo de Clase 1, un módulo enchufable o un módulo de expansión en el Organizador de proyectos
Haga clic con el botón secundario y seleccione
Para
Eliminar
Eliminar una unidad, un módulo enchufable o un módulo de expansión del
Organizador de proyectos
. También puede usar la tecla
Supr
para eliminar el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal