Cargar una configuración de controlador desde un controlador

Utilice
Cargar dispositivo
para cargar un proyecto que contenga programas, variables y configuraciones de controlador de un controlador
Micro800
a
FactoryTalk Design Workbench
. Todos los programas, las variables y las configuraciones de controlador del proyecto se sobrescriben tras una carga. En cuanto el proyecto esté cargado en
FactoryTalk Design Workbench
, puede editar el proyecto del controlador y, a continuación, volver a descargarlo en el controlador.
Requisitos previos
  • Configurar una ruta de conexión para el controlador.
  • El número de catálogo del controlador del proyecto actual coincide con el del que está cargando.
Para cargar una configuración de controlador desde un controlador
  1. Seleccione el botón de Centro en línea para abrir el
    Centro en línea
    .
  2. En el
    Centro en línea
    , en la lista
    Dispositivo
    , seleccione el controlador, y, a continuación, seleccione
    Cargar
    .
  3. En
    Cargar dispositivo
    , seleccione
    Aceptar
    .
    CONSEJO: Los bloques de instrucciones COP no cargan valores para las variables de fuente y de destino. El resto de bloques de instrucciones y variables no se ven afectados.
  4. Utilice el panel
    Salida
    para ver el resultado.
  5. Si hay errores, resuélvalos y vuelva a cargar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal