Proteger el controlador con una contraseña

Para evitar el acceso no autorizado a la configuración y programación de un controlador, se recomienda que proteja el controlador con una contraseña.
Cuando un controlador está protegido con una contraseña, debe introducir dicha contraseña para realizar cualquiera de las acciones siguientes:
IMPORTANTE:
Si olvida o pierde la contraseña existente, no se puede recuperar, cambiar ni borrar. Si se produce un error en el controlador durante la configuración de la contraseña, reinicie el controlador y vuelva a configurar la contraseña.
Requisitos previos
  • El controlador se encuentra en modo de
    Programa remoto
    .
Para proteger el controlador con una contraseña
  1. Para abrir
    Cambiar contraseña para <controller-name>
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Conexión
      , seleccione
      Seguridad
      y, a continuación, seleccione
      Establecer contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccione
      Seguridad
      Establecer contraseña
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione
      Dispositivo
      Seguridad
      .
  2. En
    Cambiar contraseña para <project-name>
    , introduzca una contraseña. Las contraseñas deben tener entre 8 y 64 caracteres, que pueden incluir letras, números, espacios y cualquier símbolo del teclado.
  3. En
    Confirmación
    , vuelva a introducir la contraseña exacta.
  4. (Opcional) Para ver la contraseña, seleccione .
  5. Seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal