Descargar una configuración de controlador en un controlador

Utilice
Descargar dispositivo
para descargar un proyecto desde
FactoryTalk Design Workbench
a un controlador
Micro800
para ejecutarlo y probarlo. El proyecto puede contener programas, variables y configuraciones de controlador.
Al descargar el proyecto, si la revisión del controlador no coincide con la definida en el proyecto de
FactoryTalk Design Workbench
, se abrirá el cuadro de diálogo
Actualizar y descargar
. Utilice el cuadro de diálogo para actualizar la revisión del controlador y, a continuación, vuelva a descargar el proyecto.
Cuando se inicia una descarga,
FactoryTalk Design Workbench
realiza las siguientes tareas:
  • Compila todos los programas que no estén compilados.
  • Compara la configuración del controlador conectado con la configuración del proyecto.
  • Descarga la configuración de proyectos, programas, variables y controladores en el controlador.
Si se produce algún error al realizar cualquiera de las tareas, la descarga se cancela y el controlador permanece sin cambios.
Si el valor inicial de la variable está definido como el valor predeterminado del tipo de datos, como 0, 0.0, D#1970-01-01,
FactoryTalk Design Workbench
inicializa la variable con su valor.
CONSEJO:
Al inicializar las variables con valores de proyecto, se aplican las siguientes condiciones:
  • No se pueden descargar las variables con una
    dirección
    de
    VarInput
    .
  • No se pueden descargar las variables con un
    Atributo
    de
    Lectura
    o
    Sin acceso
    .
  • No se pueden descargar variables complejas como estructuras y matrices que contengan miembros con valores iniciales.
  • Las variables con un valor y un valor inicial se inicializarán con su valor inicial.
Requisitos previos
  • Configurar una ruta de conexión para el controlador.
  • El número de catálogo del controlador del proyecto actual coincide con el del que se está realizando la descarga.
Para descargar una configuración de controlador a un controlador
  1. Seleccione el botón de Centro en línea para abrir el
    Centro en línea
    .
  2. En la lista
    Dispositivo
    , seleccione el controlador y, a continuación, seleccione
    Descargar
    .
  3. En
    Descargar dispositivo
    , seleccione
    Aceptar
    .
  4. Utilice el panel
    Salida
    para ver el resultado.
  5. (opcional) Resuelva los errores y, a continuación, vuelva a descargar la configuración.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal