Organizador de proyectos

El
Organizador de proyectos
muestra los dispositivos y los elementos de programa del proyecto en una vista de árbol organizada. Use el
Organizador de proyectos
para abrir otros espacios de trabajo de configuración de dispositivos y administrar elementos de programa. Si no se ha agregado ningún dispositivo, use el botón Nuevo dispositivo o Detectar dispositivo para agregar uno. Los elementos que se muestran en el
Organizador de proyectos
varían en función del dispositivo agregado.
Para proyectos que contienen un controlador
Micro800
, el
Organizador de proyectos
muestra los siguientes elementos asociados con el controlador:
  • Variables globales
  • Activos, incluidas funciones definidas por el usuario, bloques de funciones definidas por el usuario y tipos de datos definidos por el usuario
  • Configuraciones de E/S
Organizador de proyectos
Organizador de proyectos
Iconos del Organizador de proyectos
Ítem
Descripción
Botón Agregar dispositivo
Abre
Agregar dispositivo
para agregar dispositivos al proyecto.
Botón Eliminar dispositivo
Elimina el dispositivo seleccionado del proyecto.
Botón Detectar dispositivo
Abre
Seleccionar dispositivo
para ver una lista de los dispositivos conectados al equipo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal