Detectar y agregar un controlador conectado a un equipo

Use la función de detectar dispositivo para ver y agregar los dispositivos conectados a un equipo. Puede utilizar la función para:
  • Sustituir el controlador existente en el proyecto de controlador con el controlador detectado.
  • Agregar un controlador y su proyecto de controlador a un proyecto vacío.
Requisitos previos
  • El controlador está sin conexión.
Para detectar y agregar un controlador conectado a un equipo
  1. Para abrir
    Seleccionar dispositivo
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el botón Detectar dispositivo.
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione
      Detectar dispositivo
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en un espacio en blanco y, a continuación, seleccione
      Detectar dispositivo
      .
    • Abra Agregar dispositivo y, a continuación, seleccione
      Detectar dispositivo
      .
  2. Si se conecta al dispositivo a través de Ethernet, en
    Seleccionar dispositivo
    , seleccione el botón Agregar controlador y, a continuación, en
    Configurar Driver
    , seleccione
    Agregar nuevo
    , introduzca la dirección IP del dispositivo y seleccione
    Aceptar
    .
  3. En
    Configurar controlador
    , seleccione
    Cerrar
    .
  4. En
    Seleccionar dispositivo
    , seleccione el nodo que contiene el dispositivo para actualizar la lista de dispositivos.
  5. Seleccione el dispositivo y, a continuación, seleccione
    Aceptar
    .
    El dispositivo se agregará al proyecto y al
    Organizador de proyectos
    . A continuación, se realiza una carga automáticamente y el controlador se conecta.
  6. (Opcional) Si ya ha agregado un controlador al proyecto y está seleccionando otro controlador desde
    Seleccionar dispositivo
    , se abre
    Detectar controlador
    y le preguntará si desea sustituir el controlador existente por el seleccionado. Seleccione
    Sustituir
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal