Agregar un controlador al proyecto

Utilice
Agregar dispositivo
para agregar un controlador a un proyecto
FactoryTalk Design Workbench
.
FactoryTalk Design Workbench
admite un controlador en cada proyecto.
Después de seleccionar un controlador, en el panel
Selección
, del cuadro de diálogo
Agregar dispositivo
, se muestra la siguiente información del dispositivo:
Para obtener más información acerca de los dispositivos, consulte Catálogo de controladores.
Requisitos previos
  • Cree un proyecto sin agregar un controlador.
Para agregar un dispositivo a un proyecto
  1. Para abrir
    Agregar dispositivo
    , realice una de las siguientes acciones:
    • En
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en un espacio en blanco y, a continuación, seleccione
      Nuevo dispositivo
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el botón
      Nuevo dispositivo
      .
  2. En
    Agregar dispositivo
    , haga doble clic en el dispositivo que desee agregar o active la casilla de verificación junto al controlador.
  3. En
    Selección
    , escriba el nombre del controlador, seleccione la revisión del controlador, vea la información sobre el ciclo de vida del controlador y, a continuación, seleccione
    Agregar
    .
    Después de agregar un controlador, se recomienda asegurar el controlador con una contraseña. Asegúrese de registrar y guardar la contraseña de forma segura, ya que no se puede recuperar si se pierde.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal