Protección de datos

Utilice
Protección de datos
para seleccionar varias variables globales definidas por el usuario que conservarán sus valores cuando:
  • Se restaura un proyecto de controlador desde un módulo de memoria (disponible para los controladores
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E y
    Micro870
    L70E).
  • Se descargue un proyecto, programas, variables y configuraciones de controlador a un controlador
    Micro800
    (disponible para los controladores
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E y
    Micro870
    L70E).
En
FactoryTalk Design Workbench
, las variables que se definen para la protección de datos conservan sus valores si el proyecto almacenado en el módulo de memoria y el proyecto del controlador actual cumplen los siguientes criterios:
  • El nombre de la variable, el tipo de datos y el número de bytes están definidas de forma idéntica en ambos proyectos.
  • Las matrices y sus dimensiones están definidas de forma idéntica en ambos proyectos.
  • La variable se configura con protección de datos en ambos proyectos.
Información en la cuadrícula de protección de datos
Columna
Descripción
N.º
Muestra el número de índice de la variable. Si elimina una variable, los índices de todas las variables posteriores disminuirán en uno.
La protección de datos admite hasta 60 variables globales.
Nombre de la variable
Muestra el nombre de la variable definido por el usuario.
Tipo de datos
Muestra el tipo de datos de la variable global.
Los tipos de datos compatibles son:
BOOL, BYTE, DATE, DINT, DWORD, INT, LINT, LREAL, LWORD, REAL, SINT, TIME, UDINT, UINT, ULINT, USINT, WORD y USER ARRAYS.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal