Agregar variables a la protección de datos

Utilice
Protección de datos
para seleccionar varias variables globales definidas por el usuario que conservarán sus valores cuando:
  • Se restaura un proyecto de controlador desde un módulo de memoria (disponible para los controladores
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E y
    Micro870
    L70E).
  • Se descargue un proyecto, programas, variables y configuraciones de controlador a un controlador
    Micro800
    (disponible para los controladores
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E y
    Micro870
    L70E).
La protección de datos admite hasta 60 variables definidas por el usuario de los siguientes tipos:
  • Tipos de datos simples, excluyendo STRING
  • Matrices con hasta tres dimensiones
Para agregar variables a la protección de datos
  1. Abra el cuadro de diálogo
    Protección de datos
    , realizando una de las siguientes acciones:
    • En el
      Organizador de proyectos
      , haga clic con el botón secundario en el controlador y, a continuación, seleccione
      Protección de datos
      .
    • En el
      Organizador de proyectos
      , seleccione el controlador y, a continuación, en la barra de menús, seleccione
      Dispositivo
      Protección de datos
      .
  2. En
    Protección de datos
    , haga doble clic en
    Seleccionar variable
    o seleccione .
  3. En el selector de variables, busque y seleccione la variable y, a continuación, seleccione
    Seleccionar
    .
  4. En
    Protección de datos
    , seleccione
    Aceptar
    .
    Para eliminar una variable de
    Protección de datos
    , haga clic con el botón secundario en la variable y, a continuación, seleccione
    Eliminar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal