Descripción general del LCD remoto

El LCD remoto 2080 es un dispositivo externo que se puede conectar a los siguientes controladores mediante un puerto serie incorporado:
  • Controladores L20E
  • Controladores L50E
  • Controladores L70E
Para configurar y programar los ajustes del LCD remoto, utilice la página de configuración de LCD remoto y los bloques de funciones LCD_REM, KEY-READ-REM y LCD_BKLT_REM.
Para obtener más información sobre el LCD remoto 2080 y las instrucciones de cableado, consulte el Manual de usuario de controladores programables Micro820 (publicación 2080-UM005).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal