Eliminar la sobrescritura del LCD remoto para la configuración de puerto serie

De forma predeterminada, los ajustes de LCD remoto sobrescriben los ajustes de Protocolo industrial común configurados en la página de configuración
Puerto serie
de los controladores L20E compatibles con LCD remoto.
Desactive la casilla de verificación
Configurar el puerto serie para el LCD remoto
para eliminar la sobrescritura del LCD remoto para la configuración del puerto serie.
Para eliminar la sobrescritura del LCD remoto para la configuración del puerto serie
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    controlador
    , haga clic en
    LCD remoto
    .
  3. En la página de configuración
    LCD remoto
    , desmarque la casilla de verificación
    Configurar el puerto serie para el LCD remoto
    .
  4. Seleccione el vínculo
    puerto serie
    para abrir la página de configuración
    Puerto serie
    y, a continuación, configure los ajustes del puerto serie según sea necesario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal