Página de configuración de LCD remoto
La página de configuración
LCD remoto
está disponible para controladores L20E, L50E y L70E. Utilice la página de para realizar las siguientes acciones:- Abrir la vistaVariables de LCDpara seleccionar las variables que se deben supervisar mediante el módulo LCD.
- Abra la página de configuraciónPuerto seriepara ver y configurar los ajustes del puerto serie.
- Activar la lectura de los botones del teclado.
- Especificar la configuración de la retroiluminación de la pantalla LCD.
- Especificar un mensaje y la configuración de visualización de mensajes para la pantalla LCD.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Configurar el puerto serie para LCD remoto | Cambia entre la configuración del puerto serie y la configuración predeterminada del protocolo industrial común para el LCD remoto.
De forma predeterminada, se usa la configuración del LCD remoto. |
Estado | Indica el estado del LCD remoto como Conectado o Desconectado .
|
Variables del LCD | Abre la vista Variables del LCD que está disponible cuando el controlador está sin conexión.Se admiten hasta 400 variables para la pantalla LCD remota. Exceder el límite dará lugar a problemas de compilación. |
Configuración de hardware | |
Habilitar la lectura de los botones del teclado | Activa o desactiva la lectura de los botones del teclado del LCD remoto. Está activada de forma predeterminada. |
Modo de retroiluminación | Especifica el comportamiento de la retroiluminación del LCD remoto. Las opciones son las siguientes:
Intervalo es la selección predeterminada. |
Tiempo | Especifica el intervalo de retroiluminación cuando el Modo de retroiluminación se establece en Intervalo . El valor está comprendido entre 10 y 120 segundos. El valor predeterminado es 30. |
Contraste | Especifica el contraste de retroiluminación de la pantalla LCD. El valor está comprendido entre 0 y 100 por ciento. El valor predeterminado es 50 por ciento. |
Mensaje de inicio | |
Tiempo de visualización | Especifica la duración de la visualización del mensaje de inicio en la pantalla LCD. El valor está comprendido entre 1 y 30 segundos. El valor predeterminado es 3 segundos. |
Tamaño de fuente | Especifica el tamaño de fuente del mensaje de inicio en la pantalla LCD. Las opciones son las siguientes:
La selección predeterminada es Grande (8 × 16 píxeles) . |
Tamaño máximo | Muestra la longitud máxima del mensaje de inicio basada en el tamaño de fuente seleccionado.El valor es de solo lectura. |
Mensaje | Especifica el mensaje de inicio de la pantalla LCD remota. El mensaje de inicio predeterminado es 2080-REMLCD .Los caracteres en inglés ofrecen el resultado óptimo de la vista previa. |
Vista previa | Muestra el mensaje de inicio tal como aparece en la pantalla LCD. |
Entregue su opinión