Página de configuración de puerto serie
Configure los ajustes del puerto serie para establecer la comunicación entre un controlador
Micro800
y un dispositivo serie.Utilice la página de configuración
Puerto serie
para realizar las siguientes acciones:- Configure los protocolos de comunicación de los controladores L20E, L50E y L70E.
- Seleccione el protocolo de comunicación para el puerto serie.
- Configure los parámetros de comunicación para el protocolo de comunicación seleccionado.
Los ajustes de configuración del puerto serie varían según el controlador que haya seleccionado. Los controladores disponibles son los siguientes:
De forma predeterminada, esta configuración de puerto serie no está disponible para un controlador L20E compatible con LCD remoto. Para que la configuración esté disponible, elimine la sobrescritura del LCD de la configuración de serie.
Entregue su opinión