Página de configuración Puerto serie - Serie CIP
Utilice la página de configuración de serie CIP para realizar las siguientes acciones:
- Configurar los ajustes de serie CIP.
- Abrir la vista de diagnóstico de comunicación seleccionando el botónDiagnosticar.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Configuración común | |
Diagnosticar | Abre la vista de diagnóstico de comunicación, que muestra el estado del controlador de comunicación. Diagnosticar está disponible cuando el controlador está en línea y se ha establecido como controlador Serie CIP o Modbus RTU . |
Velocidad en baudios | Indica la velocidad en baudios en bits por segundo. Las opciones son:
El valor predeterminado es 38.400 . |
Paridad | Enumera el uso del bit de paridad en los paquetes de comunicación. Las opciones son:
|
Dirección de la estación | Especifica la dirección de estación del puerto serie asociado con el protocolo DF1. El valor oscila entre 0 y 254. El valor predeterminado es 1 . |
Control de protocolo | |
Modo DF1 | Enumera el protocolo admitido. La configuración del control de protocolo varía según el modo DF1 seleccionado. Las opciones son las siguientes: |
Entregue su opinión