Página de configuración de Esclavo de Half-Duplex DF1
Utilice la información de la tabla siguiente para configurar un esclavo de Half Duplex DF1.
Configuración | Descripción |
|---|---|
Medios | Especifica los tipos de medios compatibles. Las opciones disponibles son RS232 y RS485 . RS232 es la opción predeterminada. |
Línea de control | Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
|
Detección de errores | Especifica el esquema de detección de errores para la transmisión de mensajes.
CRC es la opción predeterminada. |
Supresión de EOT | Determina si se debe activar la suspensión de respuesta mediante un carácter de fin de transmisión (End of Transmission, EOT) cuando el maestro sondea el esclavo. Al activar la supresión de EOT, se reduce el número de transmisiones de módem desde el esclavo, lo cual es importante en las aplicaciones de energía solar, pero llevará al maestro a considerar que el esclavo no está activo. |
Detección de paquetes duplicados | Determina cómo se gestionan los mensajes duplicados.
La opción Detección de paquetes duplicados está seleccionada de forma predeterminada. |
Tiempo de espera de sondeo | Especifica la cantidad de tiempo que el esclavo anticipará un sondeo del maestro tras la activación de una instrucción MSG. Se aplica cuando el esclavo inicia una instrucción MSG. El valor oscila entre 0 y 32.767, y cada incremento de unidad representa 20 milisegundos. El valor predeterminado es 3.000 . |
Reintentos de mensaje | Especifica el número de reintentos que realiza un esclavo para reenviar un paquete de mensajes en ausencia de reconocimiento (ACK) por parte del maestro. El parámetro puede usarse en ambientes ruidosos en los que los paquetes de mensajes pueden dañarse durante la transmisión. El valor oscila entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3. |
Retardo previo a la transmisión | Especifica la cantidad de tiempo antes de que el controlador Micro800 envíe el paquete.El valor oscila entre 0 y 65.535. El valor predeterminado es 0. |
Retardo de desconexión de RTS | Especifica el tiempo de retardo entre el final de una transmisión y la eliminación de la señal RTS. Está disponible cuando Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS) está seleccionado en Línea de control .El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0. |
Retardo de envío de RTS | Especifica el tiempo de retardo entre la activación de RTS y el inicio de una transmisión. Está disponible cuando Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS) está seleccionado en Línea de control .El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0. |
Entregue su opinión