Página de configuración de Maestro de Half-Duplex DF1

Utilice la información de la tabla siguiente para configurar un maestro de Half-Duplex DF1.
Ajustes de configuración de Maestro de Half-Duplex DF1
Configuración
Descripción
Medios
Especifica los tipos de medios compatibles. Las opciones disponibles son
RS232
y
RS485
.
RS232
es la opción predeterminada.
Línea de control
Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
  • Seleccione
    Sin confirmación
    para la comunicación directa punto a punto, sin módem.
  • Seleccione
    Full-Duplex (RTC siempre activado)
    si tanto el maestro como el esclavo utilizan módems de Full-Duplex.
  • Seleccione
    Half-Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
    si tanto el maestro como el esclavo utilizan módems de Half Duplex.
Detección de errores
Especifica el esquema de detección de errores para la transmisión de mensajes.
  • Al seleccionar
    BCC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con un byte BCC (carácter de comprobación de bloque).
  • Al seleccionar
    CRC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con una CRC (comprobación de redundancia cíclica) de 2 bytes.
CRC
es la opción predeterminada.
Modo de sondeo
Especifica el modo de sondeo.
  • Los sondeos basados en mensajes se configuran para permitir o impedir que los esclavos inicien respuestas.
  • Se establece un sondeo estándar para permitir la transferencia de uno o varios mensajes por exploración del nodo.
Detección de paquetes duplicados
Determina cómo se gestionan los mensajes duplicados.
  • Seleccione
    Detección de paquetes duplicados
    para omitir los mensajes de paquetes duplicados.
  • Desactive
    Detección de paquetes duplicados
    para confirmar los mensajes de paquetes duplicados.
La opción
Detección de paquetes duplicados
está seleccionada de forma predeterminada.
Tiempo de espera de ACK
Especifica el tiempo que el controlador espera una confirmación después de transmitir un mensaje.
El valor oscila entre 0 y 32.767, y cada incremento de unidad representa 20 milisegundos.
El valor predeterminado es 50 (50 * 20 milisegundos, 1.000 milisegundos o 1 segundo).
Tiempo de espera del mensaje de respuesta
Especifica el tiempo de espera del canal.
Si el canal envía un mensaje y no recibe una respuesta dentro del período de tiempo de espera especificado, el canal volverá a intentar establecer las comunicaciones.
El valor oscila entre 0 y 65.535. El valor predeterminado es 5.
Reintentos de mensaje
Especifica el número de reintentos por parte de un esclavo para retransmitir un paquete de mensajes sin un reconocimiento (ACK) del dispositivo principal.
El parámetro puede usarse en ambientes ruidosos en los que los paquetes de mensajes pueden dañarse durante la transmisión.
El valor oscila entre 0 y 127. El valor predeterminado es 3.
Retardo previo a la transmisión
Especifica la cantidad de tiempo antes de que el controlador
Micro800
envíe el paquete.
El valor oscila entre 0 y 65.535. El valor predeterminado es 0.
Retardo de desconexión de RTS
Especifica el tiempo de retardo entre el final de una transmisión y la eliminación de la señal RTS. Está disponible cuando
Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
está seleccionado en
Línea de control
.
El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
Retardo de envío de RTS
Especifica el tiempo de retardo entre la activación de RTS y el inicio de una transmisión. Está disponible cuando
Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
está seleccionado en
Línea de control
.
El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
Rangos de sondeo
Especifica un rango continuo de intervalos en los que el esclavo sondea los datos. Está disponible cuando el
Modo de sondeo
está establecido en
Estándar
.
Puede establecer un rango de sondeo prioritario y un rango de sondeo normal suministrando direcciones de estación de los dispositivos que se van a sondear. Los esclavos del rango de sondeo prioritario se sondean con más frecuencia que los esclavos del rango de sondeo normal.
El
Tamaño de grupo de sondeo normal
especifica las estaciones activas que se sondean de la lista de nodos de sondeo normal.
El valor oscila entre 0 y 255.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal