Página de configuración de Módem de radio DF1

Utilice la información de la tabla siguiente para configurar un módem de radio DF1.
Ajustes de configuración de Módem de radio DF1
Configuración
Descripción
Medios
Especifica los tipos de medios admitidos:
RS232
.
Línea de control
Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
  • Seleccione
    Sin confirmación
    para la comunicación directa punto a punto, sin módem.
  • Seleccione
    Half-Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
    si tanto el maestro como el esclavo utilizan módems de Half Duplex.
  • Seleccione
    Half-Duplex con confirmación DCD
    para permitir que los controladores
    Micro800
    usen la línea DCD (detección de portadora de datos) en apoyo del protocolo de módem de radio DF1.
Detección de errores
Especifica el esquema de detección de errores para la transmisión de mensajes.
  • Al seleccionar
    BCC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con un byte BCC (carácter de comprobación de bloque).
  • Al seleccionar
    CRC
    , el controlador envía y acepta mensajes que finalizan con una CRC (comprobación de redundancia cíclica) de 2 bytes.
CRC
es la opción predeterminada.
Retardo previo a la transmisión
Especifica la cantidad de tiempo antes de que el controlador
Micro800
envíe el paquete.
El valor oscila entre 0 y 65.535. El valor predeterminado es 0.
Retardo de desconexión de RTS
Especifica el tiempo de retardo entre el final de una transmisión y la eliminación de la señal RTS. Está disponible cuando
Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
está seleccionado en
Línea de control
.
El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
Retardo de envío de RTS
Especifica el tiempo de retardo entre la activación de RTS y el inicio de una transmisión. Está disponible cuando
Half Duplex sin portadora continua (RTS/CTS)
está seleccionado en
Línea de control
.
El valor está comprendido entre 0 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
Retardo de espera de DCD
Especifica el tiempo que se debe esperar para que la DCD llegue a un nivel bajo antes de devolver el error. La opción está disponible cuando
Half-Duplex con confirmación DCD
está establecido para la
Línea de control
.
El valor oscila entre 0 y 8.191. El valor predeterminado es 0.
Habilitar almacenamiento y reenvío
Activa o desactiva la función de almacenar y reenviar al recibir un mensaje.
Tipo de almacenamiento y reenvío
Especifica el tipo de almacenamiento y reenvío.
  • Seleccione
    Estático
    para configurar el tipo de almacenamiento y reenvío directamente en la tabla.
  • Seleccione
    Dinámico
    para configurar el tipo de almacenamiento y reenvío seleccionando una variable en el selector de variables.
Los tipos de datos admitidos de las variables:
  • Matriz BOOL de 256 elementos
  • Matriz DWORD de 8 elementos
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal