Página de configuración Puerto serie - Modbus RTU
Utilice la página de configuración Modbus RTU para realizar las siguientes acciones:
- Configurar los ajustes de Modbus RTU.
- Abrir la vista de diagnóstico de comunicación seleccionando el botónDiagnosticar.
Los ajustes de configuración que se muestran varían en función de la selección del controlador
Micro800
.Configuración | Descripción |
|---|---|
Configuración común | |
Diagnosticar | Se abre la vista de diagnóstico de comunicación. Diagnosticar está disponible cuando el controlador está en línea y se ha seleccionado Serie CIP o Modbus RTU como controlador. |
Velocidad en baudios | Indica la velocidad en baudios en bits por segundo. Las opciones son:
La velocidad en baudios predeterminada es 19.200. |
Paridad | Enumera el uso del bit de paridad en los paquetes de comunicación. Las opciones son:
|
Función de Modbus | Especifica la función del puerto de Modbus. Las opciones son las siguientes:
La opción predeterminada es Maestro . |
Dirección de la unidad | Especifica el ID de unidad si se configura como un servidor de Modbus (esclavo). La opción no está disponible cuando la Función de Modbus está establecida en Maestro .Al seleccionar Esclavo o Auto para la Función de Modbus , la dirección de la unidad oscila entre 1 y 247. El valor predeterminado es 1 .Por ejemplo, en un escenario en el que el controlador está configurado como un esclavo Modbus RTU conectado a un componente PanelView™ (PVC), el PVC es el maestro de Modbus y utiliza la dirección 0. |
Control de protocolo | |
Medios | Especifica los tipos de medios admitidos. Las opciones disponibles para los controladores L50E y L70E son:
|
Línea de control | Especifica el tipo de confirmación utilizada para la comunicación.
|
Bits de datos | Especifica el número de bits de datos por carácter. El valor es 8 y es de solo lectura. |
Bits de parada | Especifica el número de bits de parada por carácter. Las opciones incluyen 1 y 2 . 1 es la opción predeterminada. |
Temporizador de respuesta | Especifica el tiempo mínimo de espera que un maestro de Modbus espera para recibir una respuesta del esclavo de Modbus antes de comenzar una nueva transmisión. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 200. En un escenario en el que el controlador Micro800 actúa como maestro del esclavo Modbus RTU, para enviar una respuesta completa, el valor debe restringirse dentro del tiempo necesario del esclavo. |
Pausa de Broadcast | Especifica la cantidad de tiempo de retraso después de difundir los datos. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 200. |
Entre tramas (retraso/tiempo de espera) | Especifica la cantidad de tiempo de retraso después de solicitar una transmisión. El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 0. |
Retardo previo de RTS | Especifica la cantidad de tiempo de retraso antes de solicitar una transmisión. La opción está disponible cuando los Medios están establecidos en RTS32 y la Línea de control está establecida en RTS/CTS .El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 0. La opción está disponible cuando los Medios están establecidos en RS232 y la Línea de control está establecida en RTS/CTS . |
Retardo posterior de RTS | Especifica la cantidad de tiempo de retraso después de solicitar una transmisión. La opción está disponible cuando los Medios están establecidos en RTS32 y la Línea de control está establecida en RTS/CTS .El valor oscila entre 0 y 4.294.967.295. El valor predeterminado es 0. La opción está disponible cuando los Medios están establecidos en RS232 y la Línea de control está establecida en RTS/CTS . |
Entregue su opinión