Seleccionar las variables de LCD remoto

Use la vista
Variables de LCD
para seleccionar las variables que desea supervisar con el LCD remoto.
Requisitos previos
  • El controlador está sin conexión.
  • Descargue el proyecto y los valores de proyecto en el controlador.
Para seleccionar las variables de LCD a supervisar
  1. En el
    Organizador de proyectos
    , haga doble clic en el controlador para abrir el espacio de trabajo de la aplicación del controlador.
  2. En el árbol del
    Controlador
    , haga clic en
    LCD remoto
    .
  3. En la página de configuración
    LCD remoto
    , seleccione
    Variables del LCD
    .
  4. En la vista
    Variables del LCD
    , seleccione la casilla de verificación
    Pantalla LCD
    de las variables que desea supervisar.
  5. Compruebe que la
    Comunicación
    no esté definida como
    Sin acceso
    para las variables que desee supervisar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal