LCD_REM (LCD remoto)
La instrucción LCD_REM muestra mensajes definidos por el usuario para el LCD remoto.
Detalles de la operación: Para Line1 a Line8, la longitud máxima de la cadena es 24 caracteres.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
LCD_REM

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilita el bloque de instrucción. CIERTO: El LCD remoto cambia de la pantalla de estado de E/S a la pantalla definida por el usuario. FALSO: El LCD remoto vuelve a la pantalla de estado de E/S. |
Font | Entrada | UDINT | Tamaño de fuente del mensaje de inicio:
El tamaño del LCD remoto es de 192 × 64 píxeles. Cuando el tamaño de la fuente del mensaje de inicio es pequeño, el LCD remoto muestra:
Si el tamaño de la fuente del mensaje de inicio es grande o extragrande, el LCD remoto:
|
Line1 | Entrada | String | La cadena se mostrará en la línea 1 del LCD. Para Line1 a Line8, la longitud máxima de la cadena es 24 caracteres. |
Line2 | Entrada | String | La cadena se muestra en la línea 2 del LCD. |
Line3 | Entrada | String | La cadena se muestra en la línea 3 del LCD. |
Line4 | Entrada | String | La cadena se muestra en la línea 4 del LCD. |
Line5 | Entrada | String | La cadena se muestra en la línea 5 del LCD. |
Line6 | Entrada | String | La cadena se muestra en la línea 6 del LCD. |
Line7 | Entrada | String | La cadena se muestra en la línea 7 del LCD. |
Line8 | Entrada | String | La cadena se muestra en la línea 8 del LCD. |
LCD_REM | Salida | BOOL | Habilitar bloque de función.
|
Sts | Salida | UINT | Estado de la operación del LCD remoto. Códigos de estado LCD_REM:
Puede ocurrir cuando:
|
Ejemplos de LCD_REM
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LCD_REM

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LCD_REM

Ejemplo de texto estructurado LCD_REM

Entregue su opinión