Vista Channels

La página Channels muestra una descripción general de los valores de configuración de todos los canales del módulo. Los valores de cada canal indican cómo se ha configurado dicho canal en particular en la página de ese canal. Puede cambiar algunos parámetros de configuración en esta vista, pero no todos.
CONSEJO: Para ver o cambiar el conjunto completo de la configuración del canal, utilice la vista Chxx.
Ejemplo de vista Channels

Vistas Chxx

Las vistas Chxx se muestran en función de los modos de canal configurados en la ficha Channel Assignments bajo el cuadro de diálogo Device Definition.
Las vistas Chxx disponibles son:
  • Chxx - Digital Output
  • Chxx - Digital Input
  • Chxx - Counter
  • Chxx - Digital Input, Timestamp
  • Chxx - IO-Link
  • Chxx - Digital Input, Fallback
  • Chxx - Digital Input, Timestamp, Fallback
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal