Vista Chxx - Counter

Esta vista está disponible cuando el canal se ha configurado como “Digital Input, Counter”. Ciertas tareas solo pueden realizarse cuando el proyecto está en línea.
Utilice esta vista para llevar a cabo las siguientes tareas:
  • Seleccionar el tiempo de filtrado de entrada.
  • Habilitar o inhabilitar el restablecimiento del contador para un valor preseleccionado.
  • Obtener acceso al diagnóstico del canal.
Ejemplo de la vista Chxx - Counter
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal