Vista Chxx - Digital Input, Timestamp

Esta vista está disponible cuando el canal se ha configurado como “Digital Input, Timestamp”. Ciertas tareas solo pueden realizarse cuando el proyecto está en línea.
Utilice esta vista para llevar a cabo las siguientes tareas:
  • Seleccionar el tiempo de filtrado de entrada.
  • Capturar sellos de hora para las transiciones de entrada.
  • Habilitar o inhabilitar el enclavamiento de sellos de hora.
  • Habilitar o inhabilitar la detección de vibraciones.
  • Configurar las opciones de detección de vibraciones.
  • Obtener acceso al diagnóstico del canal.
Ejemplo de la vista Chxx - Digital Input, Timestamp
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal