Vista Chxx - IO-Link
Esta vista está disponible cuando el canal se ha configurado como “IO-Link”. Ciertas tareas solo pueden realizarse cuando el proyecto está en línea.
Utilice esta vista para llevar a cabo las siguientes tareas:
- Habilitar o inhabilitar el canal.Utilice esta casilla de verificación para inhabilitar temporalmente el canal si desea:
- Detener la comunicación IO-Link por cuestiones de seguridad. Por ejemplo, al cambiar el modo de canal de “IO-Link” a “Digital Output”.
- Inhabilitar el almacenamiento de datos del puerto IO-Link para evitar una operación inesperada de copia de seguridad/restauración de almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos se vuelve a habilitar en el puerto IO-Link cuando se vuelve a establecer la conexión con el dispositivo.
- Obtener acceso al diagnóstico del canal.
- Obtener acceso al registro de eventos IO-Link a nivel de puerto.
- Inhabilitar y eliminar la copia maestra del almacenamiento de datos en el puerto IO-Link.
Ejemplo de la vista Chxx - IO-Link

Entregue su opinión