Vista Chxx - Digital Input, Fallback
Esta vista está disponible cuando el canal se ha configurado como “Digital Input, Fallback”. Ciertas tareas solo pueden realizarse cuando el proyecto está en línea.
Utilice esta vista para llevar a cabo las siguientes tareas:
- Habilitar o inhabilitar el canal.
- Seleccionar el tiempo de filtrado de entrada.
- Obtener acceso al diagnóstico del canal.
- Obtener acceso al registro de eventos IO-Link a nivel de puerto.
- Inhabilitar y eliminar la copia maestra del almacenamiento de datos en el puerto IO-Link.
Ejemplo de la vista Chxx - Digital Input, Fallback

Entregue su opinión