Vista Chxx - Digital Output

Esta vista está disponible cuando el canal se ha configurado como “Digital Output, Short Circuit” o “Digital Output, Short Circuit, No Load”. Ciertas tareas solo pueden realizarse cuando el proyecto está en línea.
Utilice esta vista para llevar a cabo las siguientes tareas:
  • Seleccionar el modo de programación y los estados de salida del modo de fallo de comunicación.
  • Habilitar o inhabilitar No Load Diagnostics (solo disponible cuando el canal se ha configurado como “Digital Output, Short Circuit, No Load”).
  • Obtener acceso al diagnóstico del canal.
Ejemplo de la vista Chxx - Digital Output
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal