Instrucciones Add-On de seguridad
Puede crear instrucciones Add-On de seguridad que se utilizarán en las aplicaciones de seguridad. Las instrucciones Add-On de seguridad permiten incluir la lógica de seguridad usada comúnmente en una instrucción, para que sea modular y más fácil de reutilizar. Una instrucción Add-On se compone de parámetros, tags locales, la rutina lógica y las rutinas de modo de escán opcionales.
Las instrucciones Add-On de seguridad ofrecen una firma de instrucción de seguridad que se puede utilizar en aplicaciones relacionadas con la seguridad en aplicaciones con clasificación hasta SIL 3. La firma de instrucción de seguridad es un número de identificación que identifica las características de ejecución de la instrucción Add-On de seguridad. La firma se utiliza para verificar la integridad de la instrucción Add-On de seguridad durante las descargas al controlador.
IMPORTANTE:
Debe inicializar los valores de tag de la instrucción Add-On crítica de seguridad en la lógica de preescán de la instrucción Add-On.
La siguiente figura muestra los pasos necesarios para crear una instrucción Add-On de seguridad y usarla posteriormente en un programa de aplicación de seguridad. Los ítems sombreados son pasos exclusivos de instrucciones Add-On.
Flujo de trabajo de instrucciones Add-On de seguridad
Creación de un proyecto de prueba de instrucción Add-On
El usuario debe crear un proyecto de prueba único para crear y probar la instrucción Add-On de seguridad. Este proyecto debe ser un proyecto independiente y dedicado para minimizar las influencias inesperadas. Siga las pautas para proyectos descritas en la sección Creación del proyecto.
Crear una instrucción Add-On de seguridad
Para obtener información sobre cómo crear instrucciones Add-On, consulte el documento Logix 5000 Controllers Add-On Instruction Programming Manual, publicación 1756-PM010.
Entregue su opinión