Crear entrada de historial de firmas
El historial de firmas proporciona un registro para referencia futura. Una entrada de historial de firmas consta de la firma de la instrucción, del nombre del usuario, del valor del sello de hora y de una descripción definida por el usuario. Es posible almacenar hasta seis entradas de historial. Es necesario estar fuera de línea para crear una entrada de historial de firmas.
CONSEJO:
El informe de listado de firmas de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
imprime la firma de instrucción, el sello de hora y la firma de instrucción de seguridad. Para imprimir el informe, haga clic con el botón derecho del mouse en la instrucción Add-On en Controller Organizer y elija Print > Signature Listing.Entregue su opinión