Pruebas de calificación de instrucciones Add-On de seguridad
Las pruebas de las instrucciones Add-On de seguridad deben ejecutarse en una aplicación independiente y dedicada para asegurarse de que se reducen al mínimo las influencias inesperadas. Usted debe seguir un plan de prueba bien diseñado y realizar una prueba de unidad de la instrucción Add-On de seguridad que cubra todas las rutas de ejecución posibles a través de la lógica, incluidos los rangos válidos y no válidos de todos los parámetros de entrada.
Puede que sea necesario que un tercero realice una revisión independiente de la instrucción Add-On de seguridad antes de que dicha instrucción quede aprobada para su uso. Es posible que se requiera una validación independiente a cargo de un tercero para obtener una certificación de seguridad funcional.
Entregue su opinión