Calificación y verificación
Después de descargar el proyecto de aplicación que contiene la instrucción Add-On de seguridad importada, es necesario comparar el valor de la firma de instrucción, la fecha y el sello de hora, y los valores de firmas de instrucción de seguridad con los valores originales registrados antes de exportar la instrucción Add-On de seguridad. Si coinciden, la instrucción Add-On de seguridad es válida y usted puede continuar con la validación de su aplicación.
A continuación, pruebe el programa de aplicación. Este paso consta de cualquier combinación de modo de marcha y de programación, ediciones de programa en línea o fuera de línea, carga y descarga, y pruebas informales necesarias para que la aplicación funcione debidamente.
Para validar el proyecto, realice una prueba de ingeniería de la aplicación, incluyendo el sistema de seguridad. Para obtener más información acerca de los requisitos, consulte Validación del proyecto.
Es posible que sea necesaria una revisión independiente a cargo de un tercero del sistema de seguridad antes de que se apruebe el funcionamiento del sistema. Es posible que se requiera una validación independiente a cargo de un tercero para obtener una certificación de seguridad funcional.
Entregue su opinión