Validación del proyecto

Para comprobar si el programa de aplicación cumple las especificaciones es necesario generar un conjunto adecuado de escenarios de prueba que cubran la aplicación. El conjunto de escenarios de prueba deberá documentarse y conservarse como especificación de prueba. Para determinar qué validar en su aplicación específica, consulte la norma IEC 61508 o la norma de seguridad específica de su industria.
Deberá incluir un grupo de pruebas para comprobar la validez de la lógica de la aplicación. Estas son pruebas dentro de los rangos de valores definidos, en los límites, o en rangos de valores no válidos. El número necesario de escenarios de prueba depende de la aplicación de seguridad.
También se deberá incluir una validación activa con dispositivos de campo, ya que es la única forma de verificar que los sensores y los accionadores del sistema estén cableados correctamente. Verifique la operación de las funciones programadas manipulando manualmente los sensores y los accionadores.
También debe incluir pruebas para verificar la reacción frente a fallos de cableado y fallos de comunicación en red.
La validación del proyecto incluye pruebas de rutinas de fallo y canales de entrada y salida, a fin de asegurarse de que el sistema de seguridad funcione adecuadamente.
Para realizar una prueba de validación del proyecto en el controlador es necesario realizar una prueba completa de la aplicación. Es necesario activar cada sensor y accionador que se utilice en cada función de seguridad. Asegúrese de probar todas las funciones de desactivación, ya que es posible que estas funciones no se usen durante la operación normal.
Además, tenga presente que una prueba de validación del proyecto es válida solo para la aplicación específica que se esté probando. Si la aplicación de seguridad se traslada a otra instalación, deberá realizar la puesta en marcha y la validación del proyecto en la aplicación de seguridad en el contexto de los nuevos sensores, accionadores, cableado, redes y equipos físicos del sistema de control.

Consideraciones sobre la revalidación

El estándar de seguridad funcional IEC 61508 requiere un análisis de impacto antes de actualizar o modificar los componentes de un sistema de seguridad certificado y funcional. Consulte el estándar para asegurarse de que cumple todos los requisitos según corresponda a su aplicación. Considere la siguiente información de alto nivel para el análisis de impacto de la modificación del software, hardware y firmware del controlador de seguridad:
  • Todas las versiones mayores y menores del firmware de los sistemas controladores de seguridad están certificadas para su uso en aplicaciones de seguridad. Como parte del proceso de certificación, Rockwell Automation prueba las funciones del firmware relacionadas con la seguridad, como los subsistemas de comunicación
    CIP Safety™
    , que son las funciones de ejecución de las instrucciones de seguridad incorporadas y las funciones de diagnóstico relacionadas con la seguridad. Las notas de la versión de firmware indican los cambios realizados en las funciones relacionadas con la seguridad.
  • Realice un análisis de impacto de las modificaciones planeadas.
    • Revise las notas de la versión de firmware en lo que respecta a los cambios en la funcionalidad relacionada con la seguridad.
    • Revise la compatibilidad de hardware y de firmware en el Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC) para identificar posibles conflictos de compatibilidad.
    • Planifique, analice y documente el impacto de cualquier modificación, mejora o adaptación del sistema de seguridad validado.
    • Como parte del proceso de actualización, retire y vuelva a generar la firma de seguridad.
  • Según los resultados del análisis de impacto de seguridad, elija el nivel adecuado de revalidación de hardware y software. Utilice el informe de firma de seguridad para determinar qué elementos de seguridad se han modificado y requieren revalidación. Si su plan de validación no requiere revalidar los elementos que no se han modificado, el esfuerzo de certificación puede reducirse.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal