Exportar e importar la instrucción Add-On de seguridad

Cuando vaya a exportar una instrucción Add-On de seguridad, seleccione la opción para incluir todas las instrucciones Add-On referenciadas y todos los tipos definidos por el usuario en el mismo archivo de exportación. Incluir las instrucciones Add-On referenciadas facilita la conservación de las firmas. Al importar las instrucciones Add-On considere las pautas siguientes:
  • No es posible importar una instrucción Add-On de seguridad a un proyecto de controlador estándar.
  • No es posible importar una instrucción Add-On de seguridad a un proyecto de controlador de seguridad que tenga un bloqueo de seguridad o una firma de seguridad.
  • No es posible importar una instrucción Add-On de seguridad mientras se está en línea.
  • Si se importa una instrucción Add-On con una firma de instrucción en un proyecto donde las instrucciones Add-On referenciadas o los tipos de datos definidos por el usuario no están disponibles, quizás sea necesario eliminar la firma.
Para obtener más información, consulte el documento Import/Export Project Components Programming Manual, publicación 1756-PM019.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal