Generación de la firma de instrucción
La firma de instrucción está formada por un número de identificación y un sello de hora que identifican el contenido de la instrucción Add-On en un momento dado. La fuente de la fecha y la hora proviene del reloj local en la computadora que genera la firma.
La firma de instrucción permite determinar rápidamente si la instrucción se ha modificado. Cada instrucción Add-On puede tener su propia firma. Se requiere la firma de instrucción cuando se usa una instrucción Add-On en funciones relacionadas con la seguridad y en ocasiones puede ser un requisito en industrias reguladas. Úsela cuando su aplicación requiera un nivel más alto de integridad.
Una vez que ha sido generada, la firma de instrucción sella la instrucción Add-On, lo que ayuda a evitar que la instrucción se edite mientras la firma esté implementada. Esta restricción incluye comentarios de renglón, descripciones de tags y toda documentación de instrucción que haya sido creada. Cuando la instrucción está sellada solo se pueden realizar las siguientes acciones:
- Copiar la firma de instrucción
- Crear o copiar una entrada de historial de firmas
- Crear instancias de la instrucción Add-On
- Descargar la instrucción
- Retirar la firma de instrucción
- Imprimir informes
Cuando se genera una firma de instrucción, la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
muestra la definición de la instrucción con el icono de un sello.Icono de Instrucción Add-On

IMPORTANTE:
Si protege una instrucción Add-On con la función de protección de origen de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
, habilite la protección de origen antes de generar la firma de la instrucción.Al generar una firma de seguridad para un proyecto de controlador, el panel Quick View y el informe de firma de seguridad muestran un elemento de firma de seguridad para las instrucciones Add-On, aunque no se genere la firma de instrucción. Para obtener más información sobre los elementos de la firma de seguridad, consulte Safety Signature.
Cuando se descarga por primera vez una instrucción Add-On de seguridad sellada, se genera automáticamente una firma de instrucción de seguridad.
IMPORTANTE:
Al marcar o desmarcar la casilla de verificación Report Overflow Faults en las propiedades del controlador se cambia el ID de la firma de instrucción de seguridad para las instrucciones Add-On de seguridad que incluyan instrucciones matemáticas.
Entregue su opinión