Monitoreo de estado de seguridad y manejo de fallos
Hay varios métodos para detectar fallos en el sistema y reaccionar ante ellos. La primera forma en que usted puede manejar los fallos consiste en verificar que ha rellenado las listas de verificación de su aplicación, tal como se describe en Listas de verificación para aplicaciones de seguridad.
Para obtener información detallada acerca del funcionamiento de los indicadores de estado, consulte el manual del usuario del controlador.
IMPORTANTE:
Los indicadores de estado no proporcionan diagnósticos detallados para las funciones de seguridad. Utilícelos únicamente para los diagnósticos generales durante la puesta en marcha o la resolución de problemas. No intente utilizar los indicadores de estado para determinar el estado de operación.
Entregue su opinión