Instrucciones GSV/SSV en una aplicación de seguridad
En el caso de las tareas estándar, se puede utilizar la instrucción GSV a fin de obtener valores para los atributos disponibles. Al utilizar la instrucción SSV, el software muestra solo los atributos que se pueden establecer.
En el caso de la tarea de seguridad, las instrucciones GSV y SSV están más restringidas. Las instrucciones SSV en las tareas de seguridad y estándar no pueden establecer el bit 0 (fallo mayor ante error) en el atributo de modo de un dispositivo de E/S de seguridad.
ATENCIÓN:
Utilice la instrucción SSV con cuidado. Los cambios en los objetos pueden provocar la operación inesperada del controlador o lesiones al personal.
Atributos de FaultRecord
Cree una estructura definida por el usuario para simplificar el acceso a los atributos MajorFaultRecord y SafetyTaskFaultRecord.
Nombre | Tipo de datos | Estilo | Descripción |
|---|---|---|---|
TimeLow | DINT | Decimal | Los 32 bits inferiores del valor de sello de hora del fallo |
TimeHigh | DINT | Decimal | Los 32 bits superiores del valor de sello de hora del fallo |
Tipo | INT | Decimal | Tipo de fallo (programa, E/S u otro) |
Código | INT | Decimal | Código único para este fallo (depende del tipo de fallo) |
Info | DINT[8] | Hexadecimal | Información específica del fallo (depende del tipo de fallo y código) |
Información sobre el fallo
Los atributos SafetyStatus y SafetyTaskFaultRecord pueden captar información acerca de fallos no recuperables. Use una instrucción GSV en el gestor de fallos del controlador para captar y almacenar información de fallos. La instrucción GSV puede usarse en una tarea estándar con una rutina de gestor de fallos del controlador que borre el fallo y permita que las tareas estándar continúen ejecutándose.
Para obtener más información acerca del uso de las instrucciones GSV y SSV en aplicaciones de seguridad, consulte el capítulo Instrucciones de entrada/salida en el Manual de referencia — Instrucciones generales de los controladores Logix5000, publicación 1756-RM003.
Entregue su opinión