System Status
Puede monitorear el estado del sistema con los siguientes indicadores de diagnóstico.
IMPORTANTE:
Es su responsabilidad determinar qué datos son los más adecuados para iniciar una secuencia de desactivación.
Diagnóstico de módulos de E/S de seguridad
Los módulos de E/S de seguridad proporcionan capacidades de prueba de pulsos y de monitoreo. Si el módulo detecta un fallo, establece la entrada o la salida perturbadora en su estado de seguridad e informa del fallo al controlador. La indicación de fallo se realiza mediante el estado de entrada o salida, y se mantiene durante un período de tiempo configurable después de que se repara el fallo.
Estado de conexión de dispositivo de E/S
El protocolo
CIP Safety™
permite que los destinatarios de los datos de E/S determinen el estado de dichos datos:- El controlador detecta los fallos de la conexión de entrada y establece todos los datos de entrada en el estado de seguridad y el estado de la entrada asociada en fallo.
- El dispositivo de salida detecta los fallos de la conexión de salida y luego desenergiza sus salidas.
- Generalmente, el controlador de seguridad también tiene conexiones de entrada desde dispositivos de salida. El controlador de seguridad determina el estado de estas conexiones de entrada, pero el estado de la conexión de entrada no es el mecanismo primario para desenergizar las salidas.
IMPORTANTE:
Usted es responsable de proporcionar la lógica de la aplicación para enclavar los fallos de E/S y para verificar que el sistema se reinicie correctamente.
Sistema de desenergizar para activar
Los controladores de seguridad forman parte de un sistema de desenergizar para activar, lo cual significa que desactivado es el estado de seguridad. Algunos fallos del dispositivo de E/S de seguridad, aunque no todos, hacen que todas las entradas o salidas del dispositivo se establezcan en el estado de seguridad. Los fallos asociados con un canal de entrada específico hacen que dicho canal específico se establezca en un estado de seguridad. Por ejemplo, un fallo de prueba de pulsos específico del canal 0 causa que los datos de entrada del canal 0 se establezcan en el estado de seguridad. Si un fallo es general para el dispositivo y no corresponde a un canal específico, el bit de estado combinado muestra el estado del fallo y todos los datos del dispositivo se establecen en el estado de seguridad.
Instrucciones Get System Value (GSV) y Set System Value (SSV)
Las instrucciones GSV y SSV permiten obtener (GSV) y establecer (SSV) datos del sistema controlador que están almacenados en objetos de dispositivos. Cuando se introduce una instrucción GSV o SSV, el software de programación muestra las clases válidas de objetos, los nombres de objetos y los nombres de atributos de cada instrucción. Existen restricciones en cuanto al uso de las instrucciones GSV y SSV con componentes de seguridad.
IMPORTANTE:
La tarea de seguridad no puede realizar operaciones GSV o SSV en atributos estándar.
La tarea estándar puede proporcionar información de diagnóstico GSV de objetos de seguridad, y SSV puede inhibir algunos dispositivos de E/S de seguridad.
Para obtener información adicional acerca de las instrucciones GSV y SSV, consulte el Manual de referencia — Instrucciones generales de los controladores Logix 5000, publicación 1756-RM003.
Entregue su opinión