Fallo de homólogo de seguridad
Si la configuración SIL se ha establecido en SIL 2 y se ha instalado un homólogo de seguridad en la ranura situada junto al primario de seguridad, se producen estas acciones:
- En el homólogo de seguridad 1756-L9SP, el indicador de estado MOD parpadea en rojo.
- El controlador registra un fallo menor de Tipo 14, Código 12, que indica que el controlador se ha configurado para SIL 2 y hay un homólogo de seguridad presente.
- La aplicación de programación devuelve un error cuando se intenta descargar una aplicación SIL 2.
Entregue su opinión