Explorer
Im
Explorer
können Sie Domänen und die Verbindungen aller zugehörigen Geräte verwalten und konfigurieren.Domänenansicht
Im Bereich
Domänenansicht
können Sie:- Ressourcen suchen
- Ordner erstellen
- Lokale und Remotegeräte hinzufügen
- Firewallrichtlinie erstellen
- Firewallrichtlinie importieren
- Firewallrichtlinie zuordnen
- Gruppen erstellen
- Berechtigungen konfigurieren
NOTIZ:
In Übersicht über den FactoryTalk Remote Access Manager und zugehörige Entitäten erfahren Sie im Abschnitt
Ressource
, wie Sie auf diese Funktionen zugreifen können.Der Bereich
Domänenansicht
ist in zwei Bereiche unterteilt:- Auf der linken Seite befindet sich dieDomänenansicht.
- Auf der rechten Seite sehen Sie die jeweiligenBerechtigungen/Informationen.
Die Hauptelemente unter
sind nachfolgend beschrieben:- Domänenansicht:Im linken Bereich dieser Webseite wird eine hierarchische Ordnerstruktur mit den Remotegeräten angezeigt, die für eine bestimmte Domäne registriert sind.Die Struktur der Domänenansicht kann vom Benutzer frei angepasst werden. Derunterstützt die Erstellung von Ordnern und Unterordnern, die nach Bedarf verschachtelt sein können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie je nach Benutzer unterschiedliche Zugriffsregeln erstellen möchten.FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Berechtigungs-/Informationsbereich:Wenn Sie einen Ordner oder ein Gerät auswählen, werden im rechten Bereich Informationen dazu angezeigt, wie etwa Verbindungsdetails oder:Berechtigungen,Entitlements,FirewallundRoutingregeln.NOTIZ:Sie können Berechtigungen für ganze Ordner oder einzelne Geräte zuweisen. Für die Geräte in einem Ordner gelten die Berechtigungen des übergeordneten Ordners. Indem Sie einem einzelnen Gerät spezielle Berechtigungen zuweisen, gelten diese nur für das jeweilige Gerät. Die dem Ordner zugewiesenen Berechtigungen gelten für alle in dem Ordner enthaltenen Geräte.NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Benutzerberechtigungen für Domänen.NOTIZ: Wenn Sie den Mauszeiger über eine IP-Adresse imInformationsbereichdes Geräts bewegen, wird ein Kopiersymbol angezeigt. Dieses Symbol ermöglicht das einfache Kopieren von IP-Adressen.
- Sobald Sie ein Gerät ausgewählt haben, werden direkt über diesem Bereichzwei blaue Schaltflächenangezeigt:
- Mit der SchaltflächeInteraktiver Zugriff (nur Web)oderInteraktiver Zugriff (Tools)können Sie die Verbindung mit dem ausgewählten Gerät verwalten.NOTIZ: Für die FunktionInteraktiver Zugriff (nur Web)ist die Installation derTools nicht erforderlich. Auf diese Weise können Sie von jedem Gerät, einschließlich Smartphones oder Tablets, eine Verbindung zum Remotedesktop des ausgewählten Geräts herstellen.FactoryTalk® Remote Access™NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter FactoryTalk Remote Access Manager Tools.
- Mit der SchaltflächeVPNkönnen Sie eine VPN-Verbindung zwischen demund dem ausgewählten Gerät herstellen.FactoryTalk® Remote Access™ManagerNOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter (Interaktiver Zugriff) Verbindung.
- Umschalter für Online-Geräte:
Hiermit können Sie die Domänenansicht filtern, sodass nur die derzeit online geschalteten Geräte der Domäne angezeigt werden.
- Umschalter für Unterstützungsanforderungen:
Hiermit filtern Sie die Geräte, für die eine Unterstützungsanforderung eingereicht wurde.
- Schaltfläche „Aktualisieren“:
Hiermit aktualisieren Sie die Webseite mit den neu gespeicherten Konfigurationen.
- Berechtigungsbereich:Befindet sich im rechten Bereich und ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern oder Gruppen und das Erteilen bestimmter Berechtigungen.
- Ressourcen hinzufügen:(eingekreistes Pluszeichen) Hiermit wird ein Kontextmenü mit verschiedenen Aktionen angezeigt.NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Übersicht über den FactoryTalk Remote Access Manager und zugehörige Entitäten.
Geräteansicht
Unter
finden Sie eine Tabelle mit allen für eine bestimmte Domäne registrierten Geräten sowie den zugehörigen Informationen.
NOTIZ:
Sie können die Breite der Spalten nach Bedarf anpassen, indem Sie an den Rändern ziehen. Die Spaltenreihenfolge im Raster kann durch Ziehen der Spaltentitel geändert werden.
Zu den bereitgestellten Informationen gehören:
Spaltentitel | Beschreibung |
Name | Gerätename |
Status | Status der Laufzeitverbindung mit dem Server |
Unterstützungsanforderung | Datum und Uhrzeit aller offenen Unterstützungsanforderungen |
Über VPN erreichbare IP | Geräte-IP, die über VPN erreichbar ist |
Pfad | Ordnerpfad, in dem das Gerät im FactoryTalk® Remote Access™ ManagerDomänenansicht gespeichert ist. |
Geräte-IP-Adresse | IP-Adresse der Netzwerkschnittstelle auf dem Gerät |
MAC-Adressen | MAC-Adresse(n) des Geräts |
FactoryTalk® Remote Access™ Runtime-Version | Version der Runtime-Software, die auf dem Gerät ausgeführt wird |
Systemfamilie | Das Modell des Remotegeräts wird automatisch erkannt. Ist dies nicht der Fall, wird Generisches Gerät angezeigt. |
Betriebssystem | Betriebssystem des Remotegeräts |
CPU-Architektur | CPU-Architektur des Geräts |
Zeitpunkt der letzten Anmeldung | Zeitpunkt der letzten Anmeldung bei Remotezugriff |
Zeitpunkt der letzten Abmeldung | Zeitpunkt der letzten Abmeldung bei Remotezugriff |
Domänenregistrierung | Datum und Uhrzeit der Geräteregistrierung in der Domäne |
Entitlements | Runtime-Entitlement-Typ |
Außerdem enthält dieser Bereich oben auf dem Bildschirm die folgenden Elemente zur Eingrenzung der Gerätesuche:
- Umschalter für Online-Geräte:
Hiermit können Sie die Domänenansicht filtern, sodass nur die derzeit online geschalteten Geräte der Domäne angezeigt werden.
- Umschalter für Unterstützungsanforderungen:
Hiermit filtern Sie die Geräte, für die eine Unterstützungsanforderung eingereicht wurde.
- Schaltfläche „Aktualisieren“:
Hiermit aktualisieren Sie die Webseite mit den neu gespeicherten Konfigurationen.
Kartenansicht
Unter
wird eine Karte mit den Standorten der Domänengeräte angezeigt. Die Geolokalisierung verwendet die öffentliche IP-Adresse des Geräts. Aus diesem Grund kann die Position des Geräts auf der Karte ungenau sein.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Geolokalisierung.
Wenn Sie eine Stecknadel auswählen, wird der Rand blau. Im Dropdown-Menü oben auf der Karte werden die zugehörigen Geräte in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, wobei Online-Geräte zuerst angezeigt werden. Im rechten Bereich finden Sie detaillierte Informationen zum Gerätestandort sowie die IP-Adresse und können weitere Einstellungen vornehmen. Sie können manuell einen Gerätestandort eingeben, damit dieser auf der Karte angezeigt wird.
Um den Standort eines einzelnen Geräts einzugeben oder zu bearbeiten, wählen Sie das Gerät unter
aus, und aktualisieren Sie in den Geräteeinstellungen den Standort
.
NOTIZ:
Gruppenstandorte können nicht bearbeitet werden. Wenn ein Gruppenstandort nicht korrekt ist, muss der Standort jedes Geräts in der Gruppe bearbeitet werden.
Rückmeldung geben