Geolokalisierung
Die Geolokalisierung ermöglicht es Ihnen, alle in einer Domäne registrierten Remotegeräte zu orten.
Die Standortbestimmung ist durch die öffentliche IP-Adresse der Geräte möglich. Jedes Geräte wird auf der Karte durch eine
Stecknadel
angezeigt. Mehrere Geräte, die dieselbe öffentliche IP-Adresse verwenden, werden gruppiert und durch eine einzige Stecknadel
dargestellt.
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Explorer.
Rückmeldung geben