Benutzerberechtigungen für Domänen
Mit dem können Sie Benutzerberechtigungen für Geräte, Gruppen und einzelne Benutzerkonten definieren. Geräte, Gruppen und Benutzerkonten übernehmen die Berechtigungen des Ordners, in dem sie gespeichert sind.
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerDomänenunterordner
sind nützlich, um spezifische Zugriffssteuerungseinstellungen für verschiedene Geschäftseinheiten, Regionen oder Aktionen Ihrer Umgebung entsprechend einzurichten. Unterordnern und einzelnen Geräten zugewiesene Regeln haben Vorrang vor Regeln in den übergeordneten Ordnern.Sie können Ausnahmen in den Berechtigungseinstellungen eines Benutzers festlegen, selbst wenn der Benutzer zu einer Gruppe mit vordefinierten Einstellungen gehört.
- Wählen Sie imFactoryTalk® Remote Access™Manager
- Wählen Sie im linken Bereich den Ordner oder das Gerät aus, wofür Sie Benutzerberechtigungen festlegen möchten, und wählen Sie dann im rechten Bereich den AbschnittBerechtigungenaus.
- Wenn der Benutzer, für den Sie Berechtigungen festlegen möchten, im BereichBerechtigungennicht aufgeführt ist, fügen Sie ihn hinzu, indem Sie auf das eingekreiste Plussymbol oben rechts in diesem Bereich klicken.
- Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, und erweitern Sie den BereichBerechtigungsaktionen.
- Zulassen oder verweigern Sie Berechtigungen je nach Bedarf.
In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Benutzerberechtigungen für Domänen aufgeführt. Jede Berechtigung umfasst eine Reihe granularer Berechtigungen, die erteilt oder verweigert werden können.
Administration | Ermöglicht es Ihnen, Aktionen im Zusammenhang mit der Domänenorganisation in Bezug auf Ordner und Zugriffssteuerung zu verwalten | |
Auf Benutzerkonten zugreifen | Ermöglicht den Zugriff auf Benutzerprofile, die in Ordnerpfaden und Unterpfaden definiert sind, für die die Berechtigung erteilt wurde | |
Benutzerkonten verwalten | Ermöglicht die Zuweisung von Berechtigungen und das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzerkonten | |
Ordner verwalten | Ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten, Verschieben und Entfernen von Ordnern | |
Verbindungsaudit anzeigen | Ermöglicht den Zugriff auf das Verbindungsprotokoll | |
Aktionsaudit anzeigen | Ermöglicht den Zugriff auf das Administrationsprotokoll | |
Netzwerksicherheit | Ermöglicht die Verwaltung der Firewall-Konfiguration | |
Geräteinstallationsprogramm | Ermöglicht die Verwaltung von Geräten innerhalb einer bestimmten Domäne | |
Interaktiver Zugriff | Ermöglicht die Interaktion mit dem Remotegerät als Betrachter und/oder mit Lese- und Schreibrechten | |
Desktop anzeigen | Lässt nur die Remotedesktop -Ansicht zu, aber keine Interaktion | |
Mit Desktop interagieren | Ermöglicht die uneingeschränkte Interaktion mit dem Remotedesktop | |
Netzwerkzugriff (VPN) | Ermöglicht die VPN-Aktivierung und den Zugriff auf Subnetzwerke. Der Subnetzwerk-Zugriff kann durch Anwenden von Firewallrichtlinien gefiltert werden. | |
Durchleitung (seriell + USB) | Ermöglicht die Verwendung einer seriellen Durchleitungs-Funktion (diese Option ist abhängig von der VPN-Aktivierung) | |
Remotedateien lesen | Ermöglicht das Lesen von Dateien vom Remotesystem über den Explorer -Bereich im Tool für den interaktiven Zugriff | |
Remotedateien schreiben | Ermöglicht es, im Tool für den interaktiven Zugriff im Bereich Explorer Dateien in Remotesysteme zu schreiben | |
Chat | Ermöglicht im Tool für den interaktiven Zugriff Chats über das Remotedesktop | |
System und Prozesse | Ermöglicht den Zugriff auf den Viewer für Remote-Prozesse und bei Bedarf den Neustart der Prozesse über die Schaltfläche Prozess beenden im Tool für den interaktiven Zugriff |
NOTIZ:
Weitere Informationen zu diesem Tool finden Sie unter Interaktiver Zugriff.
NOTIZ:
Während einem Administratorprofil zwar die Berechtigungen zum
Auf Benutzerkonten zugreifen
und zur Benutzerkonten verwalten
gewährt werden, ist das Ändern oder Entziehen von Benutzerberechtigungen nicht zulässig.
NOTIZ:
Benutzer, die über die Berechtigung zum
Benutzerkonten verwalten
verfügen, können das Passwort anderer Benutzer im Bereich ändern.Rückmeldung geben