FactoryTalk® Remote Access
Manager
Tools

Die
FactoryTalk® Remote Access
Tools umfassen eine Reihe von Software-Applets für Windows-Betriebssysteme, mit denen Sie Geräteverbindungen verwalten können. Die für unterschiedliche Remote-Aufgaben verwendeten Tools werden auf dem lokalen Computer installiert. Sie können damit unter anderem Remotedesktopverbindungen herstellen, Dateien übertragen, Runtime-Prozesse überwachen und aufzeichnen und eine VPN-Verbindung mit der auf dem Remotegerät installierten Runtime herstellen.
Die Tools bestehen aus drei Applets:
  1. Interaktiver Zugriff
    : Hiermit können Sie serielle, VPN- und USB-Geräteverbindungen herstellen und verwalten. Des Weiteren erhalten Sie einen Überblick der verbundenen Geräte.
    NOTIZ: Weitere Informationen zur Navigation in diesem Tool und zum Verwalten von Geräteverbindungen und -einstellungen finden Sie unter Interaktiver Zugriff.
  2. Geräteeinrichtung
    : Es ermöglicht Ihnen, ein neues Gerät, das Sie aus der Ferne steuern möchten, zu einer Domäne zu erkennen und zu registrieren und alle Routereinstellungen und -verbindungen zu verwalten.
    NOTIZ: Weitere Informationen zu den ersten Schritten bei der Router-Ermittlung und der Einstellungsverwaltung finden Sie unter Geräteeinrichtung.
  3. Verbindungseinstellungen
    : Hiermit können Sie den Verbindungsport und den Proxy-Servertyp festlegen. Diese Einstellungen werden verwendet, um eine VPN-Verbindung zwischen dem
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    und den in der Domäne registrierten Geräten herzustellen.
    NOTIZ: Informationen zum Festlegen einer Geräteverbindung finden Sie unter Verbindungseinstellungen.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Installation der FactoryTalk Remote Access Manager Tools und FactoryTalk Remote Access Manager Tools.

Nach der Installation

Sobald Sie die Tools auf Ihrem Gerät installiert haben, können Sie darauf zugreifen, wie im entsprechenden Abschnitt FactoryTalk Remote Access Manager Tools beschrieben, oder direkt durch Klicken auf ihre Symbole, wenn Sie mit ihrer Verwendung vertraut sind:
  • Geräteerermittlung
    : Dieses Symbol löst die Geräteermittlung für
    OptixEdge
    ,
    OptixPanel
    mit einer Firmware-Version 4.0.4 oder höher
    ,
    Stratix® 4300
    mit einer neueren Firmware-Version als 4.0.2 und Embedded Edge Compute-Modul mit einer Firmware-Version 4.0.4 oder höher aus.
    Alternativ können Sie unter Geräteeinrichtung nachlesen, um ein Gerät über
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    zu erkennen.
  • Lokale Verbindung
    : Mit diesem Symbol können Sie den Verbindungsmodus „Lokale Verbindung“ festlegen. Lesen Sie unter Lokale Verbindung nach, wenn Sie diesen Verbindungsmodus über
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    festlegen möchten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal