Geräteeinrichtung

Mit dem Tool
Geräteeinrichtung
können Sie Geräte in einem lokalen Netzwerk ermitteln und konfigurieren.
NOTIZ: In bestimmten Szenarien kann es erforderlich sein, dieses Tool für die Geräteregistrierung bei einer Domäne zu verwenden. Außerdem kann das Verhalten abhängig von Gerätetyp und Firmware-Version unterschiedlich sein.

Stratix® 4300
mit einer Firmware-Version 4.0.2 oder älter

  1. Rufen Sie
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager auf und wählen Sie
    Tools
    Geräteeinrichtung
    .
  2. Wählen Sie im Dialogfenster
    Geräteeinrichtung
    die erste Option aus:
    Stratix 4300 mit einer Firmware-Version 4.0.2 oder älter
    .
    NOTIZ: Möglicherweise wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der nach der Erteilung einer Berechtigung zur Öffnung des Tools gefragt wird. Vor der Bestätigung können Sie
    Immer zulassen
    aktivieren, um zu verhindern, dass diese Meldung während dieser Sitzung erneut angezeigt wird. Wenn Sie einen anderen Computer oder einen anderen Browser verwenden, wird die Meldung erneut angezeigt.
  3. Geben Sie im Dialogfenster das Benutzerpasswort des
    Admin
    -Benutzers ein.
    NOTIZ: Diese Anmeldeinformationen sind dieselben, die Sie für den Zugriff auf den Systemmanager des Geräts verwenden. Das Standardpasswort für Admin-Benutzer ist
    admin
    . Um mehr über den Systemmanager zu erfahren und die IP-Adresse zu kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter: Stratix 4300 Router
    Ein neues Dialogfenster wird geöffnet. Es zeigt die MAC-Adressen der Router in Ihrem lokalen Netzwerk an, deren Passwort mit dem angegebenen Passwort übereinstimmt.
  4. Wählen Sie die MAC-Adresse eines Routers aus der Liste aus, und klicken Sie auf
    Konfigurieren
    , um die LAN-IP-Adresse festzulegen. Anschließend können Sie auf den Systemmanager des Geräts zugreifen, um weitere Parameter einzurichten.

Stratix® 4300
mit einer Firmware-Version höher als 4.0.2

  1. Rufen Sie
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager auf und wählen Sie
    Tools
    Geräteeinrichtung
    .
  2. Wählen Sie im Dialogfenster
    Geräteeinrichtung
    die zweite Option aus:
    Stratix 4300 mit einer Firmware-Version höher als 4.0.2
    .
    NOTIZ: Möglicherweise wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der nach der Erteilung einer Berechtigung zur Öffnung des Tools gefragt wird. Vor der Bestätigung können Sie
    Immer zulassen
    aktivieren, um zu verhindern, dass diese Meldung während dieser Sitzung erneut angezeigt wird. Wenn Sie einen anderen Computer oder einen anderen Browser verwenden, wird die Meldung erneut angezeigt.
  3. Anschließend wird ein Ermittlungsfenster angezeigt. Wählen Sie
    Erkennen
    aus, um alle Geräte im lokalen Netzwerk aufzulisten, die sich im Zustand
    Nicht konfiguriert
    (Werkseinstellung) befinden oder bereits konfiguriert wurden.
    In der Liste
    Erkannte Geräte
    werden das
    Modell
    , die
    Seriennummer
    , die
    Eth2:WAN-IP-Adresse
    , die
    Eth1:LAN-IP-Adresse
    und der
    Status
    der einzelnen Geräte angezeigt.
  4. Wenn Sie die Zeile eines Geräts im Zustand
    Nicht konfiguriert
    auswählen, können Sie den Systemmanager öffnen, indem Sie
    Geräteeinrichtung
    auswählen oder die IP-Adresse einer LAN-Schnittstelle festlegen und einen Neustart ausführen.
    NOTIZ: Um mehr über den Systemmanager zu erfahren und die IP-Adresse zu kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter: Stratix 4300-Router
    Wenn Sie die Zeile eines Geräts im Zustand
    Konfiguriert
    auswählen, können Sie den Systemmanager öffnen, indem Sie
    Geräteeinrichtung
    auswählen.

OptixPanel mit Firmware-Version 4.0.4 oder höher
,
Embedded Edge Compute-Modul mit einer Firmware-Version 4.0.4 oder neuer
und
OptixEdge

  1. Rufen Sie
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager auf und wählen Sie
    Tools
    Geräteeinrichtung
    .
  2. Wählen Sie im Dialogfenster
    Geräteeinrichtung
    die dritte Option aus:
    OptixPanel, OptixEdge oder Embedded Edge Compute mit einer Firmware-Version 4.0.4 oder höher
    .
    NOTIZ: Möglicherweise wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der nach der Erteilung einer Berechtigung zur Öffnung des Tools gefragt wird. Vor der Bestätigung können Sie
    Immer zulassen
    aktivieren, um zu verhindern, dass diese Meldung während dieser Sitzung erneut angezeigt wird. Wenn Sie einen anderen Computer oder einen anderen Browser verwenden, wird die Meldung erneut angezeigt.
  3. Anschließend wird ein Ermittlungsfenster angezeigt. Wählen Sie
    Erkennen
    aus, um alle Geräte im lokalen Netzwerk aufzulisten, die sich im Zustand
    Nicht konfiguriert
    (Werkseinstellung) befinden oder bereits konfiguriert wurden.
    In der Liste
    Erkannte Geräte
    werden das
    Modell
    , die
    Seriennummer
    , die
    Eth2:WAN-IP-Adresse
    , die
    Eth1:LAN-IP-Adresse
    und der
    Status
    der einzelnen Geräte angezeigt.
  4. Wenn Sie die Zeile eines Geräts im Zustand
    Nicht konfiguriert
    auswählen, können Sie den Systemmanager öffnen, indem Sie
    Geräteeinrichtung
    auswählen oder die IP-Adresse einer LAN-Schnittstelle festlegen und einen Neustart ausführen.
    NOTIZ: Um mehr über den Systemmanager zu erfahren und die IP-Adresse zu kennen, die für den Zugriff auf den Systemmanager Ihres Geräts verwendet wird, laden Sie dieses Benutzerhandbuch herunter:
    Wenn Sie die Zeile eines Geräts im Zustand
    Konfiguriert
    auswählen, können Sie den Systemmanager öffnen, indem Sie
    Geräteeinrichtung
    auswählen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal