Installation der
FactoryTalk® Remote Access
Manager
Tools

Um bestimmte Funktionen im
FactoryTalk® Remote Access
Manager
zu nutzen, müssen die Tools möglicherweise auf Ihrem lokalen Computer installiert werden.
Rufen Sie den
FactoryTalk® Remote Access
Manager
auf und wählen Sie
Tools
Download
, um alle Tools herunterzuladen.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Tools.
NOTIZ: Weitere Informationen zu den Tools finden Sie unter FactoryTalk Remote Access Manager Tools.
Tools können unter folgenden Betriebssystemen installiert werden:
  • Windows 10 x64
  • Windows Server 2016, 2019 und 2022
Die Tools können nach der Installation direkt verwendet werden.
NOTIZ: Wenn Sie auf ein Tool zugreifen, für das ein Update vorliegt, werden Sie in einer Meldung gefragt, ob Sie die aktuelle Version herunterladen möchten.
NOTIZ: Informationen zum Einrichten Ihrer Sprache finden Sie unter Spracheinrichtung

Nach der Installation

Sobald Sie die Tools auf Ihrem Gerät installiert haben, können Sie darauf zugreifen, wie im entsprechenden Abschnitt FactoryTalk Remote Access Manager Tools beschrieben, oder direkt durch Klicken auf ihre Symbole, wenn Sie mit ihrer Verwendung vertraut sind:
  • Geräteerermittlung
    : Dieses Symbol löst die Geräteermittlung für
    OptixEdge
    ,
    OptixPanel
    mit einer Firmware-Version 4.0.4 oder höher
    ,
    Stratix® 4300
    mit einer neueren Firmware-Version als 4.0.2 und Embedded Edge Compute-Modul mit einer Firmware-Version 4.0.4 oder höher aus.
    Alternativ können Sie unter Geräteeinrichtung nachlesen, um ein Gerät über
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    zu erkennen.
  • Lokale Verbindung
    : Mit diesem Symbol können Sie den Verbindungsmodus „Lokale Verbindung“ festlegen. Lesen Sie unter Lokale Verbindung nach, wenn Sie diesen Verbindungsmodus über
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    festlegen möchten.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal