Spracheinrichtung
- Wählen Sie während der Installation von Tools oder Runtime die gewünschte Sprache aus, wenn Sie vom Installationsprogramm dazu aufgefordert werden.NOTIZ: Wenn Sie eine andere Sprache als die bei der vorherigen Installation gewählte Sprache auswählen möchten, installieren Sie die Tools neu. Sie können bei jedem Runtime-Update Ihre bevorzugte Sprache auswählen.
- Wenn Siestarten, wählen Sie die Sprache aus, indem Sie aufFactoryTalk® Remote Access™Manager
oben rechts klicken.
NOTIZ: Beim ersten Zugriff verwendetdie Sprache, die in Ihrem Browser eingestellt ist, sofern diese unterstützt wird. Wenn die Browsersprache nicht unterstützt wird, wird die Anwendung in einer Standard-Fallback-Sprache geöffnet.FactoryTalk® Remote Access™Manager
Rückmeldung geben