LCD-Anweisungen

Verwenden Sie LCD-Anweisungen zum Lesen oder Schreiben von Daten mithilfe von Signalen, die an ein Gerät gesendet werden, das physisch mit einem speicherprogrammierbaren logischen Controller verbunden ist, in oder aus einem Modul.
LCD-Anweisungen
Anweisung
Beschreibung
Zeigt eine Zeichenfolge oder eine Zahl auf einem LCD-Modul an.
Nur
Micro810
LC10.
Liest den Tastenstatus auf dem optionalen Remote-LCD-Modul, wenn die Benutzeranzeige aktiv ist.
Nur
Micro820
L20E.
Legt die Parameter der Remote-LCD-Hintergrundbeleuchtung in einem Benutzerprogramm fest.
Zeigt benutzerdefinierte Meldungen für das Remote-LCD-Modul an.
Liest den Tastenstatus auf dem optionalen LCD-Modul, wenn die Benutzeranzeige aktiv ist.
Nur
Micro810
LC10.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal